This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:基本DAC工作

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100846/dac8771evm-basic-dac-work

部件号:DAC8771EVM

很抱歉,这是一个基本问题。

我只想通过DAC8771EVM和DAC8771EVM软件检查基本DAC工作。

使用SM-USB-DIG作为DVDD电源。

将a12V电源连接到PVDD/AVDD。

我正确应用了所有JP职位。

将SM-USB-DIG连接到PC的USB连接器且DAC8771EVM软件正在运行时,

我可以检查一下SM-USB-DIG是否工作正常。

但是,VOUT没有输出,因为我可能无法正确处理GUI。

请帮助我通过DAC8771EVM和DAC8771EVM软件检查基本的DAC工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    您似乎已经发布了两次相同的问题。 我将首先关闭此帖子,然后在另一个主题中回答您的问题。

    吴若瑟