This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:FSR=4.096V的VDD lmation

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100497/ads1015-vdd-lmitation-for-fsr-4-096v

部件号:ADS1015

各位专家,您好!

我对FSR=4.096V案例中的VDD有疑问。

从8.3 3数据表中,此设备可以支持最高为VDD电压的信号。
(" 例如,当VDD = 3.3 V且FSR =±4.096 V时,仅可测量VIN =±3.3 V以下的信号。")
因此,即使VDD=5V有变化,如果VDD超过4.096V,我们也可以测量4.096V (例如 VDD压降0.1V)  
正确吗?

谢谢,此致,
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akashi-san,

    我不完全理解您的问题。 输入引脚上的输入信号电平不应超过VDD + 0.3 伏,并且不应低于GND - 0.3V。 如果您使用的是5V电源,则将满刻度范围(FSR)设置为+/- 6.144 将允许您测量ADC的电源。 如果VDD = 3.3V且FSR为+/-4.096V,则您只能测量高达3.3V的电压。  

    如果您的VDD = 5V且FSR =+/- 4.096V,则您只能测量高达4.096V的电压。 应用大于+/- 4.096V的输入电压将导致ADC饱和。 我希望这一点是清楚的。  


    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aaron San,

    感谢您的回复。
    我知道我们可以测量直至ADC电源的ADC信号。

    让我提供一些例子。
    我们计划使用VDD=5V和FSR=+/-4.096V。
    例如,如果VDD由于外部电路问题而降至4.8V,我们可以测量4.096V,因为VDD是4.8V (它超过4.096V)。
    正确吗?
    我们想知道此设备可以支持多少电源电压降。

    谢谢,此致,
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akashi-san,

    您回答正确。 如果FSR为+/-4.096V且VDD低于4.096V,则您只能测量到VDD的输入信号。 如果VDD大于FSR,则可以测量FSR。 当VDD大于FSR时,应用大于FSR的输入信号电平将导致ADC饱和,如上所述。  

    此致,
    亚伦