您好,TI团队:
我现在正在改善ADS1299的噪声;我发现当我将BIANSA_SENSN和BIANSA_SENSP寄存器配置为0xff时,噪声并未得到改善;
我还尝试将屏蔽线连接到RLD,请参阅下面的图1;噪音会更大。
下一步该如何改善噪音? 图2是我的示意图。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请问您是否拥有/使用ADS1299评估板/kit/EVM?
我建议先尝试使用EVM和ECG模拟器进行实验和测试,以更好地理解和熟悉系统行为。
通过将 0xff设置为BIAS_SENSP和BIAS_SENSN寄存器,这意味着您将关闭数据表第33页图38中的所有BIASnp和BIASnN mix/开关。
这样做并不能保证显著改善噪音。 通常设计人员/工程师需要通过 一系列实验,测试和分析来测试这些寄存器配置,首先使用ECG模拟器来确定正确的组合/配置,具体取决于设计师/工程师 的电极,环境噪音,电缆,皮肤状况,电路板设计, 等等
设计人员/工程师通常需要 进行大量的实验和研究来比较 不同的寄存器配置。
使用或不使用RLD在很大程度上取决于应用程序,环境和设置,要说RLD肯定会显著改善噪音或不会显著改善,并不容易,而且过早;在做出决策之前需要进行实验和分析。
我建议只启动一对电极,即一个导联(例如 r->ll),并进行实验/测试/分析,以便在 打开/打开以使用RLD之前,仅为该通道对BIASnL和BIASnN mix/开关进行比较,以进行研究和理解。
因为RLD真正有助于改善噪音的程度首先取决于原始信号的完整性,而且取决于 电极,环境噪音,电缆,皮肤状况,电路板设计, 设置等;这可能会影响您想要如何配置增益,多路复用/开关以及示意图中所示的集成电路。
谢谢。