This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:内部参考和外部参考之间的性能差异

Guru**** 2513475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089480/ads1298-the-performance-difference-between-the-internal-reference-and-an-external-reference

部件号:ADS1298
主题中讨论的其他部件: OPA350REF5025

大家好,团队,希望一切顺利~

我的问题是在部署基于ADS129x系列的系统(例如ADS1298)时,内部参考和外部参考之间的性能差异。

目前,最佳系统性能对于我们的应用场景至关重要。 在查看ADS1298数据表中的相关说明后,我们发现有关参考电压的详细信息不多,例如噪声级别和稳定性等,此数据表仅提供了一个基于REF5025和OPA350解决方案的示例。 我的问题是,在收集的信号质量方面(如ECG测量),外部参考是否比内部参考性能更好? 此外,使用外部参考时是否有任何指导文件?

同时,如果设计一个多通道系统,即会使用多个芯片,以及在驱动能力和噪音问题下,如何确定需要多少参考芯片?

期待您的回复,并感谢我们社区的帮助!

Zeyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeyu:  

    我将在此处复制相同的响应,因为这与其他主题是相同的帖子。  

    每种配置都有一些优缺点。 外部参考可能比内部参考更准确,但它还需要您自己进行额外的设计,以确保布局不会无意中增加系统噪音。 使用内部参考可以更快地缩短设计时间,而且噪声性能 通常适用于我们客户的大多数ECG应用。 但是,使用内部参考将您限制为只有两种输出电压:2.4 和4V。  

    如我所述,使用内部参考的性能 足以 满足大多数ECG应用, 因此我们的大多数客户都选择了这种方法。  

    在多AFE设计中,一个外部参考 应该 能够为所有串联在一起的AFE提供,只需注意,这是假设您的外部参考设计/布局可以减少任何额外的参考噪声。  

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick,感谢您的回复,非常感谢您的回复。 这 是另一个线程的副本~您可以 对其中任何一个线程作出响应。

    我仍然对这些问题感到困惑。 我的问题是:

    正如您提到的,具有额外设计的外部参考可能比内部参考更准确,您能否为外部参考设计提供一些建议或详细指导,例如布局建议或筛选策略? 虽然在大多数情况下,当使用内部参考进行心电图监护时,性能已经足够,但我们希望评估最佳性能,即近似于芯片的理论性能或最佳性能。

    Zeyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚。

    有关内部参考电压布局设计或建议,请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf第41至45页

    有关外部参考电压,请参阅

    第54页 https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf

    外部参考生成器(U3和U4)和驱动程序缓冲区。 注:未安装U3,U4和驱动程序缓冲区。 外部提供的参考电压可以设置为4.096V或2.5V,具体取决于模拟电源电压。 测量TP3以确保外部参考正确。 表10中介绍了外部参照的设置。

      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298.pdf?ts=1649779822929&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1298中1649779822929中的1298的图32

    建议使用 REF5025。

    第22 ~ 23页

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298.pdf?ts=1649779822929&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1298</s>1649779822929 1298

    表1至表4显示了使用内部参考进行的测量。 这些数据还代表了使用低噪声外部参考(如REF5025)时ADS129x的噪声性能。

    您好 ,Zeyu:

    您是否拥有/使用用于ADS1298的EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Zeyu:

    您是否拥有/使用用于ADS1298的EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    我正在关闭此TT /线程。

    如有疑问,请打开另一个TT /主题。

    谢谢