This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:总功耗

Guru**** 2913420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097829/ads1296-overall-power-consumption

部件号:ADS1296
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

早上好,

在我们的设计中,我们实现了ADS1296。

在其数据表中,指明转换器在HR模式下将消耗3.1mA (对于ADS1298),同时还指示功率消耗为17.5mW。

即使实现了ADS1296,其功耗似乎也应低于ADS1298

但在我们的设计中 ,我们测量的是12mA。

下面是我们的设计概述:

在2.5V输出转换器上,我们应该具有6.1mA (考虑到两个转换器的90 % 效率,为7ma),而不是12mA。

除非我错了,否则您对衡量与理论价值之间的区别有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     请问您提供的电压是多少? AVDD,AVSS,DVDD,VREF是什么?  您测量的电流是哪个针脚或电压轨?

     是否关闭了RLD,WCT和PACE放大器的功能/特性? 数据速率设置是什么?

    环境温度如何?

    根据数据表,只要瞬时/瞬态输入电流小于100 mA且连续输入电流小于10 mA,它就在规格范围内-

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yang,

    AVDD和AVSS由5V供电,  

    DVDD/DGND由3.3V供电。

    Avss至DGND等于-2.5V

    RLD,WCT和PACE放大器的功能/特性已关闭,

    ADC配置为HR,内部参考电压为4V,SPS为500

    我要说的是电源电流消耗,我尝试验证17.5mW的功耗,应该是17.5mV/5所以3.5mA。

    我在2.5V上测量12mA,所以30mW,而不是17.5mW。

    感谢您的支持

    Leny

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leny:

     再多几条评论,在您的图表中,似乎在某个点(节点),+2.5V降压和-2.5V充电泵共享同一节点(蓝色圆圈)并转至ADS?  这是否是真正的案例/实施?

    此外,TI不建议使用降压转换器或充电泵直接将电源馈送/连接到ADS,因为这些可能包含大量波动/波纹/噪音,从而导致电流/电源和性能不稳定。  TI建议将LDO (例如 TPS7.3201万和 TPS7.2301万)放在降压转换器和充电泵之后的ADS前面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chienchun,

    是的,充油泵由降压转换器供电,两个泵都直接连接到ADS。

    除非我错了,否则数据表不会提供电源纹波,由于90dB的电源抑制,此实施满足了我们在噪声方面的需求。

    仅供参考,请在下面查找电压输出

    在这种情况下,我们可以看到低于70mV的电压纹波。

    其次,也使用实验室电源进行测量,该电源的波纹非常低,并且语句相同。

    然而,这不是我的问题,因为这一问题与目前的消耗有关,与数据表有关的消耗非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leny:

      当您将上述特性/功能/寄存器设置为关闭时,12mA电流消耗是否持续显示? 或者,12mA只是瞬时电流吗?

      只需澄清一下,当您使用台式电源供电+2.5V时,您是否仍能连续看到12mA电流? 在何处测量了这12mA电流? AVDD还是DVDD?

      您是否恰好有一个或两个ADS芯片供您进行相同的电流测量? 如果是,请您进行相同的测量并告诉我吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chienchun,

    是的,12mA是连续的,我计划明天进行第二次测量,我将与您保持联系。

    另一方面,我们观察  到模拟电源循环后出现奇怪的ADC行为,但3.3V仍然存在。

    在这种情况下,当前消耗量接近数据表,但没有转换/或坏数据,没有任何有用的数据。

    请在下面找到代表电源循环的时间记录。

    此致,

    Leny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您澄清一下,“在模拟 电源循环后,3.3V仍然存在”是什么意思?

    您测量的是哪一个节点或引脚的3.3V电压?

    您的意思是关闭AVDD的模拟电源吗?

    您是否还关闭了DVDD的电源/电源?

    您是否为AVDD和DVDD使用不同的电源?

    AVDD和DVDD的电源是什么?

    请告诉我,不同的ADS1296 IC中是否也存在12mA问题?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我 的时间记录所示 ,3.3V是DVDD-DGND电源,因此它是数字电源,而这一电源始终是打开的。

    我们关闭并打开(一个循环) AVDD-AVSS电源,即模拟电源。

    电源设备如第一条信息的图表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量的是哪一个节点或引脚的3.3V电压?

    是否可以关闭DVDD的电源/电源并再次测量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    供参考,第二次测量提供了相同的结果。

    我将重新表达我的关切:

    在其数据表中,指明转换器在HR模式下将消耗3.1mA (对于ADS1298),同时还指示功率消耗为17.5mW。

    由于3.1mA * 5 V不等于17.5mW, 我们应该如何理解3.1mA和17.5mW?

    总功耗是否 为3.1mA * 5 + 17.5mW?

    总功耗是否为17.5mW?

    这两个问题都与数据表有关, 不取决于 我们的设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3.1mA和17.5mW均为 典型值(即中值 或平均值),可在多个IC和多个试验中发生/测量/计算。即 ,它是统计分布的中值或平均值(即多个样品中的多个试验测量值),因此对于每个特定IC, 不需要精确到3.1mA或17.5 mW。

     实际电流可以是3.1mA左右的值, 而实际功耗可以是17.5 mW左右,无需精确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,总功耗为17.5mW,而3.1mA包括在17.5mW中,正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leny:

     您是否拥有/使用评估套件/电路板EVM?

    谢谢

    因此,总功耗为17.5mW,而3.1mA包括在17.5mW中,正确吗?

    是和否

    17.5 mW意味着,如果您相应地设置并提供所有功率和配置,则IC可通过正负功耗分配来获得17.5mW功率。

    3.1 mA意味 着,如果您相应地设置并提供所有电源和配置, IC可以通过 正负电流分布来消耗3.1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    我正在关闭此TT /线程。

    如有疑问,请打开另一个TT /主题。

    谢谢