Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1298
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
早上好,
在我们的设计中,我们实现了ADS1296。
在其数据表中,指明转换器在HR模式下将消耗3.1mA (对于ADS1298),同时还指示功率消耗为17.5mW。

即使实现了ADS1296,其功耗似乎也应低于ADS1298
但在我们的设计中 ,我们测量的是12mA。
下面是我们的设计概述:

在2.5V输出转换器上,我们应该具有6.1mA (考虑到两个转换器的90 % 效率,为7ma),而不是12mA。
除非我错了,否则您对衡量与理论价值之间的区别有什么想法吗?