This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299使用BIAS-MEAS测试通道共模电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096076/ads1299-ads1299-use-bias_meas-to-test-channel-common-mode-voltage

部件号:ADS1299

大家好,  

当我使用寄存器配置测试BIAS-MEAS时,我发现无法看到共模电压数据;

我测试了通道1的共模电压,并将其路由至通道8进行测试。 通道8看不到信号。 请帮助查看寄存器配置是否正常?

通道1数据

通道8数据

寄存器配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason

    您的TT已被查看。 请给我们48小时的答复时间。  

    此致,
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:  

    注册设置看起来不错,但我需要查看您如何设置设备才能确认。 您是否可以分享您如何设置此设备的示意图?

    此致,
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨尼克·扎哈比扎德

       数据手册将此功能描述为对调试非常有用,但我现在路由到通道8,测试信号均为-187.5mV。我不知道如何优化RLD电路。此外,我应该如何调整电阻和电容参数(R19-1M/C19-1.5NF/R20-0r)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

      我可以更清楚地了解一下您正在尝试做什么吗?

    "当我使用寄存器配置测试BIAS-MEAS时,我发现无法看到共模电压数据;"

    备注:您是否正在尝试向通道的同一节点注入一些公共电压或将正负输入绑定,并希望观察/查看BIASOUT的信号?

    如果是,您可以执行以下操作-

    以通道1的输入为例,即将共模电压注入IN1P 和IN2N,或将其短路至外部(外部)并设置 MUX1[2:0]=000 ,或者如果您不想将其短路至外部(外部),则可通过设置MUX1[2:0]=001进行内部短路

    然后,您需要仅启用BIASP1 = 1和 BIASN1 = 1,并禁用REST BIASP2~8 = 0,BIASN2~8 = 0,以便仅通道1输入转至BIANY_AMP  -

    通过上述方式,您可以将通道1共模(或短)输入路由到BIAS-AMP。

    对于未使用的频道,例如Channel2 ~ 7,您可以将其设置为关闭(例如 PD2~7 = 1)和输入全部短路(即 MUX2~7[2:0]=001。

    然后 ,设置/pd_bias =1以打开/启用BIANSE_AMP的电源,以便BIANSE_AMP可以工作

    然后,根据您要用于BIANSE_AMP的参考电压,您可以将BIASREF_INT=1设置为使用内部参考电压,即 (AVDD + AVSS)/2,或者如果您要使用外部参考电压,则设置 BIASREF_INT=0。  

    以上设置应允许您使用示波器探测BIASOUT。

    如果要使用通道从Biasin输入读取BIASOUT输出,请以通道8 为例,将MUX8[2:0]=010。

    这将完成信  道8中读取Biasin的路由和设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     您是否拥有/使用ADS1299评估板/套件EVM?

    谢谢

    R19-1M//C19-1.5NF使用BIAS-AMP构成有源集成电路,您许多人都希望 进行一些计算,以设置正确的截止频率和有源集成器的增益。例如F_lpfvin = 1/2*PI*r(1M) ohm)*c(1.5nF),而有源集成商的输出电压应为-1/(r(220k*fohm)*整体电阻。

    RLD (本例中为BIASOUT)的工作原理是向人体(例如右腿)驱动180度异相噪声(或信号),以消除人体的共模噪声, 因此,您可以尝试使用 电位计或可变电容进行调谐,同时观察BIASOUT或BIASOUT输入信号,直至您看到噪音降低。

    这在很大程度上取决于您的环境设置/噪音,电极类型,阻抗,电缆/电线长度和阻抗,人体等

    对于开始/开始,我建议使用ECG模拟器来执行这些无RC参数调谐和查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    我正在关闭此TT /线程。

    如有疑问,请打开另一个TT /主题。

    谢谢