This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADs1299-4

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094068/ads1299-4-ads1299-4

部件号:ADS1299-4
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

你好,团队成员

我正在使用EEG (AFE) ADS1299

 我使用 的是ADS1299之前的信号调节电路预放大级。

当我使用单通道(IN1P)作为数据时,SRB,来自打开BCI的偏置电极捕获数据  

但是当 我使用仪器放大器的+ve (In+)时,我有一个问题,我将连接仪器放大器负极的电极,我将使用 SRB,它是否正确  

如果是,则SRB针脚上的参考电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以问 一下,打开BCI和BCI意味着什么?

    您可能需要参考数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1299.pdf?ts=1650316454081&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F</s>1650316454081

    第19页显示MUX至少由3个信号控制-

    第20页说明了需要设置哪些寄存器和寄存器值以满足您的需要

    SRB1由寄存器 MISC1控制:杂项1寄存器(地址= 15h)

    您是否有/使用 参考电极?

    您可能需要参考第67页并将其用作您申请的参考/指南-

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    开放式BCI 意味着脑计算机接口技术。 它们有 细胞和神经节板,用于测量大脑信号。

    当我在给出ADS1299之前测量耳内的单通道时,我正在使用信号调节电路,因此对于 正极的仪表放大器,我正在给出从大脑发出的信号,用于负 极CAN,我会路由 偏置信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您让我知道BCI是什么。

    你好 ,MAHESWARI

     您是否拥有/使用ADS1299 EVM?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    我正在关闭此TT /线程。

    如有疑问,请打开另一个TT /主题。

    谢谢