This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:人体阻抗测量不准确

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1291, ADS1292, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089309/ads1292r-measurement-of-human-impedance-is-not-accurate

部件号:ADS1292R
线程中讨论的其他部件: ADS1291ADS1292ADS1298R

我需要在最近使用ADS1292RIPBS芯片时测量人体阻抗。 我并行使用电阻器和电容器来模拟人体阻抗。结果显示不同的电容值对测量结果有影响。事实证明, 电容会改变最初设置的呼吸解调控制信号I的相位。通过更改RESP1寄存器中的相位偏移值,读数是正确的。 但实际情况不允许修改注册表,您能否请贵公司的相关工程师回答?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您使用TI的产品。

    此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。

    请让我 更清楚地理解您的问题-

    您是否尝试在ADS1292R中更改/写入RESP1寄存器的值,但ADS1292R不允许您这样做?


    符合“ADS129x低功耗,2通道,24位模拟前端(用于双电位测量ads1292r)”标准,  
    此(RESP1)寄存器仅适用于ADS1292R版本。 对于 ADS1291和ADS1292器件,必须将02h写入RESP1寄存器。

    请仔细检查您正在使用的产品/部件号吗?

    如果可能,您想知道在尝试修改/写入/更改RESP1寄存器时,您是否可以提供更详细的信息,遇到了什么错误/警告或响应?

    同时,让我与我们的工程师团队回顾一下。

    感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们公司将通过芯片ADS1292测量人体阻抗。人体阻抗是电阻器和电容器并联连接的阻抗值,电容值也会变化。我已经测试并发现不同的电容值将改变的相位 已调制信号。它将导致ADS1292在不同电容值下测量不同的阻抗值。是否有办法解决此问题?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否介意分享您的示意图的一个/部分,指出您所指的电容器以及您观察到的相位差异?  

    或者,如果您正在处理的类似电路(例如电容器)显示在数据表中,您会指出吗?

    www.ti.com/.../ads1292r.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示,RT是电阻,CT是电容。 我使用ADS1292来测量RT与CT并联的阻抗。例如,当RT=100欧姆时,CT=1nF,ADS1292读取100欧姆时,但当我将CT的电容更改为47nF时, 我读数为9欧姆。由于ADS1292使用方波调制正弦波方法测量阻抗。方波和正弦波之间的相位差将影响测量结果。测量的不同电容值将导致不同的相位差。ADS1292最初只能将相位差设置为固定值 值。您无法自行校准相位差异。 有没有办法解决这个问题?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否拥有/使用评估套件/电路板?

    我可以问一下选择了哪个频率吗? 内部或外部频率?

    呼吸功能可能不适用于低/小阻抗测量,因为人体阻抗要高得多。

    您是否可以先尝试一些纯电阻(例如纯2k或3k欧姆或更大电阻),然后尝试一些可根据所选频率产生更大阻抗的并行RC组合,例如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292r.pdf?ts=1649786937114&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1292R第1649786937114第63129263页中提到的阻抗2k到15k欧姆

    " kΩ 要求是呼吸阻抗值范围为2 μ F至15 μ F,调制时钟频率为32 kHz或64 kHz,噪声级别低于10 μ kΩ µV "

    另见第63页 ,https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292r.pdf?ts=1649786937114&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1292R</s>1649786937114 1292

    '当调制频率为32 kHz时,建议增益为3和4,并具有112.5°和135°的相位。 当调制频率为64 kHz时,建议增益2和3以及相位135°和157°,以获得最佳性能。'

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我目前正在使用频率值为512K,阻抗采样频率为32kHz和112.5°相位的内部部件频率。测试后,电容CT的不同电容值仍会更改测量结果。 Ω 人体电容的变化,我们无法测量正确的结果。我们的产品用于AED产品,要测量的人体阻抗范围为10Ω~200 μ F。 你有更好的计划吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    本设备设计用于呼吸阻抗,字母R代表呼吸;不代表一般人类生物阻抗。

    您是否可以尝试以下操作,以查看测量值是否 在数据表中指定的范围内正常工作-

    您可以尝试一下

    先尝试一些纯电阻(例如纯2k或3k欧姆或更大电阻,电位计),然后再尝试

    一些并行RC组合可产生与所选频率相关的更大阻抗,例如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292r.pdf?ts=1649786937114&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1292R第1649786937114第63129263页中提到的阻抗2k到15k ohm

    " kΩ 要求是呼吸阻抗值范围为2 μ F至15 μ F,调制时钟频率为32 kHz或64 kHz,噪声级别低于10 μ kΩ µV "

    此外,小阻抗可能会产生超出规格的大电流,从而损坏设备。

    侧注:要获得良好的常规生物阻抗测量,您可能需要尝试进行四面体生物阻抗测量。

    您还可以查看ADS1298R以了解它是否符合您的需要。

    您好 

     您是否拥有/使用ADS1292R EVM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    我正在关闭此TT /线程。

    如有疑问,请打开另一个TT /主题。

    谢谢