This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位ADC,具有最少2个通道,并可通过启动输入进行同步采样

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A02, ADS131M02, ADS131M04, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093379/24-bit-adc-with-min-2-channels-simultaneous-sampling-with-start-input

线程中讨论的其他部件:ADS131A04ADS131A02ADS131M02ADS131M04ADS127L11

您好,

我正在浏览精密ADC列表,但找不到符合以下规格的ADC:

  • 24位分辨率
  • 同时采样
  • 2个(最多4个信道)信道
  • 采样速率介于1和64 KHz之间
  • 单端输入
  • SPI接口
  • Delta/Sigma类型ADC
  • 启动输入引脚或非连续模式(单激发,单转换)
  • 专用数据就绪输出

有人能帮忙吗?

谢谢!
路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否会查看ADS131A04 (4通道)是否适用于您的应用?  还有ADS131A02 (2通道)。  ADS131M04 (4通道)和ADS131M02 (2通道)具有同步引脚,也可以正常工作。  

    这两种器件均符合分辨率,信道数,同步采样,SPI接口,Δ-Σ, 单端输入支持,专用DRDY。   我不确定是否直接支持您感兴趣的转换模式,但如果您对这两种设备有任何疑问,请告诉我们,我们将从那里开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的迅速回答。

    是的,我已经检查了这些芯片。 问题在于ADS131A02没有同步引脚,而ADS131M02有组合复位/同步引脚。 两个转换器只能从大约10个固定输出数据速率在连续转换模式下运行。 我不知道你怎么能从一个计时器开始转换,这个计时器产生可变的采样频率。  

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    理解并感谢您帮助阐明您的期望。   ADS127L11是一种宽带宽 Δ-Σ,可在请求的采样速率下以更单次激发的模式运行,同时实现性能和功率的良好平衡。 它只是一个单通道设备,但可以同时采样多个设备,如本应用程序中所示注意:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa520/sbaa520.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    谢谢,这是一个非常好的芯片,它真的可以从外部启动。 使用单个起始销中的两个芯片确实解决了问题,但价格几乎翻了一番,比如PCB所需的空间,然后是外部零件的数量。

    我的问题是:如果我选择一个同时转换ADC并具有两个通道和同步输入,以下代码是否有效?

    1. 禁用CPU的DRDY中断引脚。
    2. 在连续转换模式下初始化ADC。
    3. 当采样计时器超时(CPU中)时,使用3同步输入同步ADC。 这将重新开始连续转换。
    4. 启用DRDY中断。
    5. 从ADC读取第一个转换结果后,再次禁用CPU的中断引脚
    6. 从步骤3开始连续。

    感谢您的帮助!

    此致,
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lajos:

    连续转换 Δ-Σ ADC可按您描述的方式使用。 但是,每次重新启动转换时,内部数字滤波器都需要多个数据速率周期才能完全满足指定的精度要求。 例如,对于sinc3过滤器,这将需要忽略前3个DRDYn下降边缘并捕获第4个数据。 如果您不需要以连续数据速率采集样本,则可通过手动控制SYNC或起始PIN来支持此功能。 您还可以捕获所有数据并丢弃前三个样本。 以ADS131A04数据表的图51为例:

    在同步从属模式下,ADS131A04实际上使用DRDYn引脚作为同步输入(请参阅数据表第51页)。 目的是将DRDYn连接到主机控制器或外部事件。 DRDYn上的下降边缘应以编程的数据速率或其倍数为标准,以便与外部时钟输入保持同步。 您可以从根本上控制ADC何时以这种方式提供转换,但我认为它仍需要定期进行。  这是否适合您的应用程序?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回答。 现在已经很清楚了。

    我们需要具有SYNC或起始引脚的ADC的原因是,我们必须从一个完整的正弦波信号周期中获取恒定的采样数(128),而不管输入正弦的频率是60,75,99还是135Hz。 对于固定ODR上的连续转换ADC,这将不起作用。 是否有比使用同步/启动输入ADC更好的解决方案?

    谢谢!

    拉霍斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lajos:

    您是否有特别的理由来寻找delta - sigma ADC? 您所描述的声音更适合SAR ADC应用。 它是否受24位分辨率和DRDYn要求的驱动?

    让我再看看支持单触发模式和/或单周期稳定(指数字滤波器响应时间)的产品,看看其中是否有任何产品也支持您的其余要求。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    很抱歉,我已经离开办公室了。

    我们使用的STM MCU (STM32H723ZG)有3个同步采样16位SAR ADC。 它工作正常,但转换结果噪音很大,我们确实需要24位分辨率。 SAR ADC对噪音非常敏感,可能会进行错误比较。

    我们似乎将使用2x  ADS127L11 芯片,通过在单激发模式下将开始输入连接到采样频率计时器的输出来同时启动。

    我们的模拟前端是2xINA126仪表放大器,但它是单端(我们需要大型CMRR)。 由于我们测量两个相同频率输入信号之间的相位差 ,因此我们不能使用ADS127L11 ADC用户手册中建议的低通滤波器。 低通滤波器将导致测量相的额外相移和温度依赖性。 以下哪种方法是将单端IN126连接 到ADS127L11 AD转换器的最佳方式? 用户手册不包含单端示例示意图。

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    拉霍斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lajos:

    我很高兴我们能够帮助将ADC选择范围缩小到ADS127L11。  

    输入端的R-C滤波器既可用于抗锯齿,也可用于为输入采样保持电路提供电荷。 但是,ADS127L11具有内部预充电缓冲器,可用于增加有效输入阻抗。 理想情况下,ADC的INP和INN输入都将连接到相同的R-C网络,即使INN连接到接地进行单端测量也是如此。

    为了便于阅读,您是否介意开始单独的线程并共享您的示意图的INA + ADC部分以供我们查看?

    此致,

    Ryan