This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:CMOS直向偏移二进制TX/RX?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102657/afe7225-cmos-straight-offset-binary-tx-rx

部件号:AFE7225

这些文档涵盖了DFS_RX和DFS_TX ,它们似乎仅限于LVDS (DFS_TX位于5.7 - LVDX TX输入接口寄存器中,DFS_RX位于5.8 - LVDS RX输出接口寄存器中)。

是否有等效的CMOS? 缺少有关CMOS等效产品的文档。 例如,LVDS的pattern_sel_RX位于寄存器0x337中(又是5.8 部分)。 但是,如果要在CMOS模式中使用相同的功能,则使用寄存器0x031,它只在11-快速指南中介绍,而不在寄存器列表中。

DFS_RX/DFS_TX是否适用于CMOS? 如果没有,是否有CMOS等效寄存器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是,CMOS寄存器控件上的信息不如LVDS接口详细。  许多用于处理串行LVDS的参数不适用于并行CMOS接口。  第11节确实有一些对设置CMOS接口有用的编程说明。  默认配置为2的补码。  听起来您对偏移二进制配置和选择该选项的相应寄存器感兴趣。  如果这是正确的,我们将跟踪实现该功能所需的寄存器命令结构。

    --RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 谢谢!