This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1.1001万B:温度漂移系数

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101914/dac11001b-temperature-drift-coefficient

部件号:DAC1.1001万B

大家好,

我的客户正在其新项目中评估DAC1.1001万B。 这个项目对温度漂移引起的错误非常敏感。

所以我想跟你们看看下面的参数。 请您提供一些意见吗? 谢谢!

  • DAC1.1001万B中这两个5K电阻器的温度漂移系数(如下所示)以及 与两个电阻器ppm/℃相关的温度漂移的最大差值。谢谢!

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lvy,

    我将检查我的设计 并提供信息。 如何使用电阻器? 您是否要在系统中使用参考缓冲区配置,如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu:

    感谢您的回复。

    是的。 如 图所示,客户将使用参考缓冲区。

    您是否有关于以下问题的任何更新?

    DAC1.1001万B中这两个5K电阻器的温度漂移系数(如下所示)以及 与两个电阻器ppm/℃相关的温度漂移的最大差值。

    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈力威,

    电阻器温度系数最大为25ppm/c 但电阻比的温度系数要低得多,为~0.5ppm/c

    因此,在您的应用中~0.5ppm/C可以考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu:

    感谢您的信息!

    只是想仔细检查一下,电阻器比率是否表示 与两个电阻器相关的温度漂移的最大差值?

    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu,

    非常感谢!

    此致,

    常春藤