This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:将ADS8688替换为ADS8688A时的软件修改要求。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103021/ads8688a-software-modify-requirement-when-replacing-ads8688-to-ads8688a

部件号:ADS8688A
主题中讨论的其他部件: ADS8688

亲爱的戴尔:

由于ADS8688的电源短缺,客户正符合ADS8688A的更换条件。 外部电路和应用与ADS8688相同。 因此 ,在 需要更改的软件之间是否有任何建议?它们既不使用警报功能 ,也不使用宽输入范围。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    两个ADC都相同,只是在'A'版本上,报警功能和更多输入范围不同。 谢谢。

    此致,

    戴尔