This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:输出作为故障指示器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC7760EVM, DAC7750, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102771/dac7760-output-as-fault-indicator

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件:DAC7750DAC8775

尊敬的团队:  

我的客户 希望使用0~10V输出和4至20mA作为双输出模式。  

客户提出的问题如下所示。  

如果出现超出范围状态等故障状态,他们希望同时发送电压输出为11V,电流输出为24mA。  

是否可用?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino,

    首先,如果客户想要设置某种故障状态,则此设备本身没有任何故障检测。

    至于将DAC设置为“同时”的11V和24mA输出,我认为DAC7760可以做到这一点,但它需要为此操作设置多个寄存器。

    首先,通过在配置寄存器中设置DUAL_OUTEN,DAC7760将在双输出模式下运行。 要将电压和电流级别设置为故障级别,还需要设置OVR位,以便电压范围可以达到+11V,而IOUT范围需要设置为0-24mA。 输出应达到11V和24mA,DAC代码为0xFFF。 一旦完成故障指示, OVR位 将需要重置回0,并且需要将当前输出范围设置回4-20mA。  

    如果对它有任何疑问,我强烈建议您使用DAC7760EVM来验证器件上的输出和设置以对其进行测试。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:  

    感谢您的建议。  

    我还有一个问题,在 双输出模式条件下,  

    如果客户想要单独校准电流和电压输出,是否有任何方法?  

    例如,在 双输出模式条件下,电流输出是正确的,但需要校准电压输出,是否有方法只校正电压输出?  

    如果没有,是否有其他设备可以单独控制电压和电流输出?

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino,

    此设备不能单独控制电流和电压的输出。 增益和偏移都有校准寄存器。 但是,这些控制器控制一个DAC,该DAC随后具有电压输出和电流输出。 这些输出不能单独校准。  

    我不知道有什么设备可以同时单独控制电压。 一种可能是使用多个设备(一个用于控制电流,另一个用于控制电压)。 如果要同时控制它们,则需要两个SPI兼容通道来写入设备并同时控制它们。 您可以使用两个DAC7760s (或一个DAC7760和一个DAC7750)执行此操作。

    另一种可能是使用四通道DAC8775,并使用一个通道来获取电压,使用另一个通道来获取电流。 每个信道都是独立控制的。 但是,如果使用一个设备,则只能单独写入每个通道。 例如,如果您处于某种报警状态,您可以将一个通道的输出设置为 11V,然后将其它通道的输出设置为24mA。 它们将连续写入,而不是同时执行。

    吴若瑟