This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:忙和DOUT输出电压不高

Guru**** 2803835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100826/ads7844-busy-and-dout-are-not-output-high

部件号:ADS7844

一些ADS7844板不会为BUSY和DOUT输出。

波形附在下面;

※红色:SCLK,黄色:DIN,写:繁忙,蓝色:dout,10μs /div

请告诉我以下两点:

・上述波形是否有任何问题?

(OK或NG的边界规格(IC变体)

・ADS7844是否有在繁忙(和DOUT)时可能造成损坏的注意事项?

例如ESD,电流等

顺便说一下,OK板的波形低于;  

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我为遗漏帖子表示歉意。  “好”主板和“坏”主板的硬件和软件是否完全相同? "坏"板上的问题是否可以通过重启电源来解决? 您是否可以在“良好”和“坏”板之间交换ADC设备以用于测试(A-B B-A测试)。 如果您的系统在恶劣环境中工作,则设备可能已被ESD和其他高瞬变或电压过压(EOS)损坏。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale

    感谢您的回复,

    我向客户询问。

    其他问题,如果有ESD等级的详细规格信息,请告诉我。

    我在数据表上没有找到ESD规格。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我尝试查找有关此设备的更多信息,但无法找到,因为这是一个非常旧的设备。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    感谢您的回复,

    我知道ADS7844已经很旧了。

    您能否找出ADS7844上的损坏点?

    其它信息, 忙线针连接到SN74LVC244,并在存储客户的应用程序盒上拉。

    我想在上述情况下,正忙针极不可能因ESD或EOL而损坏。  

    我正在寻找极有可能受损的点。

    如果需要更详细的信息,请告诉我您的电子邮件

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我无法猜测设备在何处以及如何损坏。 如果 您直接从TI或授权经销商处购买这些器件,我建议您联系TI的当地支持团队,他们可以进行故障分析(FA),以解决问题并回答您的问题。  

    谢谢,此致,

    戴尔