This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:有关CLK/SCLK的SPI操作

Guru**** 2943560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103164/ads127l11-spi-operation-about-clk-sclk

部件号:ADS127L11

大家好,

我有一个关于D/S 9.1 中SPI操作的问题。1

它指出:

1.使用相位与CLK一致的SCLK;即比率为2:1,1:1,1:2, 1时04分,等等。 2.最小化SCLK和CLK之间的相位偏移(< 5 ns)。

2.最小化SCLK和CLK之间的相位偏移(< 5 ns)

问题是:

1.我们如何在默认内部时钟时生成一致的SCLK?

将寄存器从默认内部时钟更改为外部时钟时,有时不会更改设置。  

此致,

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好YUo-san:

    使用内部CLK时,无法使用一致的SCLK。  这只是在对交流输入信号(通常为正弦波)进行采样时,从ADS127L11获得最佳性能的建议。  如果您正在测量直流信号,内部时钟非常有用,在这种情况下,它将提供完整的动态范围性能。

    内部时钟具有大量抖动,在对交流信号采样时不建议使用,尤其是在数据通过FFT处理时。  如果您正在测量直流输入,则可以使用内部时钟,而不需要连贯的SCLK。

    关于您关于将寄存器设置从默认内部时钟更改为外部时钟的评论,我不知道为什么在您的设置中这不起作用。  ADS127L11EVM在初始化期间执行此操作,我从未见过时钟未正确切换到外部的情况。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用