This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:输入钳位二极管

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103308/adc128s102-input-clamp-diode

部件号:ADC128S102

大家好,

我们收到了客户的此查询。

我们正在 空间应用中使用ADC128S102WGRQV。 在空间飞行期间,驱动ADC输入的OpAmp上可能会出现一个集。
在此类事件中,ADC输入电压可能会超过VA±0.3V,因此ADC输入二极管可能会在短时间内导电,且电流超过ADC输入二极管10mA额定值。
通过ADC输入二极管钳位器,我们的驱动器可在2us中驱动高达70mA的电流。

70mA二极管电流超过10mA ADC直流额定值,但鉴于持续时间非常短(2us),我们相信ADC输入二极管中产生的热量将是微不足道的。 因此,在2us的情况下超过10mA电流不会损坏ADC输入。 请您确认一下吗?

此致,

达尼洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,


    您是否会帮助确认ADC128S102产品的客户?  

    我们的建议必须遵守数据表限制,我们无法提供指导,以允许超过10mA的电流在任何时间内通过给定的输入引脚。  2US时间很短,但这些结构非常小,在数据表指导之外使用时可能会损坏或移位。

    是否可以通过增加一些串联电阻来限制电流?  如果不是,则外部钳位到轨二极管如何钳位模拟输入AVDD以上的二极管并帮助吸收电压偏移的大部分电流?