This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:ADS54J66接口到TSW14J56,无法捕获

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101702/tsw14j56evm-ads54j66-interfaced-to-tsw14j56-unable-to-capture

部件号:TSW14J56EVM

您好,

为了评估ADC模块ADS54J66的性能,我购买了ADS54J66 + TSW14J56 Combo

我已经偏置了两个具有5V/4A (CurrentLimit)电源的主板  

已将两个主板USB连接到我的PC

已运行HSDC Pro 5.2

下面是我收到的错误的屏幕截图,请告诉我我正在做的确切错误

由于EVM用户手册非常旧,我 根本找不到所述的ADS54J/58J6X GUI

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    您可以在此处找到ADS54JXX GUI:

    https://www.ti.com/tool/ADS54J60EVM

    在'Order & Start Development'(订单和开始开发)下有一个名为'Hardware and Software Package'(硬件和软件包)的部分。 选择View Package (查看软件包)。 在该选项卡的底部有一个称为“软件开发”的部分,您可以在其中下载'ADS54JXX EVM GUI'。

    您在HSDC Pro中看到的错误可能是由于捕获卡未接收到时钟信号。 请确保使用正确的配置文件来配置零件。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的没有配置任何东西,我只是选择ADC,并且固件是自动加载的,如果手动完成,请告诉我要编程的正确配置/固件文件是什么?

    我正在进行的流程如下

    1.使用ADS54JXX GUI通过USB将配置文件加载到ADC板

    2.重置ADC板

    3.打开HSDC Pro并执行以下操作,查看捕获是否正常工作,仍然存在相同的问题

    我给出了频率为80MHz的输入正弦波形

    根据EVM用户指南

    D3–表示关闭时ADC EVM已与TSW14J56器件建立同步
    D4–闪烁时指示ADC EVM是否存在器件时钟

    在我的情况下,D3为开,D4为关,不闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    HSDC Pro GUI使用的固件文件中存在错误。 请将下面所示目录中名为"TSW1456REVD_RX_ALT_sync_LVDS_firmware.RBF的文件替换为附件文件。 解压缩文件,然后再替换。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J56REVD_5F00_RX_5F00_ALT_5F00_SYNC_5F00_LVDS_5F00_FIRMWARE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试替换文件并重复此过程

    我认为 LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.cfg文件存在一些问题,此文件是否已更新?

    这是否可用于主板ADS54J66?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件没有问题。 您正在加载哪两个配置文件? 是否在加载LMK配置文件后按下ADC复位开关? 出现问题时,请发送两个主板上的LED指示灯的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据EVM用户指南

    D3–表示关闭时ADC EVM已与TSW14J56器件建立同步
    D4–闪烁时指示ADC EVM是否存在器件时钟

    在我的情况下,D3为开,D4为关,不闪烁

    在ADC板D3上,显示PLL已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    您是否发出ADC重置? 您是否尝试过其他配置文件(如旁路模式)? 请报告TSW14J56EVM上所有LED的状态,而不仅仅是D3和D4。 TSW14J56EVM的版本是什么?

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要再次清除,正在通过 ADC GUI编程的文件为LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.cfg。

    让我们清楚知道需要检查哪些时钟? 我已经验证了JESD时钟,它们是正常的,  下面ADC板上的时钟不是从 LMK0.4828万生成的

    1.未 生成SYSREFP
    2.未生成CLK_LAO_0P
    --------
    在ADC板上,只有D2和D3较高
    在FPGA板上,加载固件时,只有D3,D8,D10,D17,D28在发光,其余所有LED都熄灭

    --------

    按下重置按钮后从ADC读回寄存器的屏幕截图

    我的推定是转储错误的配置文件

    我们收到的EVK主板版本是  

    ADC板卡:S/N 6230900011修订版A

    FPGA板:S/N 4246100125 Rev D,我还看到了标签T8133FtD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSREFP未生成且CLK_LAO_0P未生成的含义是什么?

    请尝试旁路模式。 加载LMK之后,加载ADC之前是否按下了REST?

    什么是TSW修订版?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的推定是转储错误的配置文件

    我们收到的EVK主板版本是  

    ADC板卡:S/N 6230900011修订版A

    FPGA板:S/N 4246100125 Rev D,我还看到了标签T8133FtD

    我不确定 SYSREFP 和CLK_LAO_0P 时钟是否是从ADC的时钟生成器生成的,但它们不是活动的/无信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试附加文档中显示的其他模式。 如果这些都不起作用,则可能是板损坏。

    e2e.ti.com/.../7206.ADS54J66EVM-Quick-Startup-Guide.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试过其他模式也没有用处,我是否可以运行任何诊断工具,为您提供一份报告,以决定是否拒绝或接受项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    在HSDC Pro GUI中,连接到EVM并选择ADC模式“ADS54J66_LMF_4841”后,当系统询问您是否要更新ADC的固件时,单击“否”。 接下来,单击GUI左上角的"Instrument Options"(仪器选项),然后选择"Download Firmware"(下载固件)。 请继续并在解压缩后选择附加的文件。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J56REVD_5F00_ADS54J66_5F00_FIRMWARE.zip