This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300-Q1:子采样技术

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103625/adc09qj1300-q1-subsampling-technique

部件号:ADC09QJ1300-Q1
主题中讨论的其他部件:ADC09QJ1300

尊敬的团队:

我的客户正在使用ADC09QJ1300。 他们不理解DS 9.2 中的以下句子。1.3 :使用子采样技术插值数据点,形成相当于32 GSPS的脉冲捕获,以获得更准确的细节,而使用多重捕获平均来抑制噪声。 您能否帮助您深入了解这种32 GSPS子采样技术是否是我们ADC的内部功能? 如何理解这句话?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    子采样技术不是ADC的内部功能。 这只是一种方法,您 可以将一个相干的输入信号输入到ADC中,然后将样本来回移动,以获得具有比实际采样率高得多的有效采样率的单周期输入信号。  

    此致,

    Neeraj