This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:最大高度

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103332/adc32rf44-maximum-height

部件号:ADC32RF44

大家好,

此查询与另一个线程相关。 根据 ADC32RF44IRMPT的数据表,最大高度为0.9 mm ,如以下屏幕截图所示。 但是,另一个螺纹表示 高度和公差为0.9 mm +/- 0.1 mm , 这将在该1.0 mm 上达到最大值。  我们的客户希望确认哪一项正确。 他还想知道最低高度是多少。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我正在与我们的团队就此进行核实。 敬请期待。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    封装高度公差确实为0.9 mm ±0.1 mm ,标称为0.9 mm。 我已被告知,在我们的大多数QFN封装中,与标称值的标准偏差非常低(在0.02 mm 或更低的范围内),但是我没有任何文档来支持这一点。  

    谢谢