This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:振荡器温度上升问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103292/ads131m04-oscillator-temperature-rise-issue

部件号:ADS131M04

您好,

我制造了 与ADS131M04EVM完全相同的电路,但我的振荡器 SIT8924BA-22-33E-8.192000G与19.2万与其他IC相比,温度上升了10c。 它不大,但这对于振荡器来说不是正常的。 我的足迹很好,一切看起来都很好。 我不明白为什么振荡器在我的板上而不是在开发板上出现温度上升。 我也可以看到我的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amaury,

    假设您是EVM,您是否已将其与实际EVM进行了比较? 10C 听起来 很像,但它可能与我们的EVM相同,我从未检查过。

    散热问题 是布局的原则。 通常,流经金属的电流是区域变热的来源。 金属越少,电流越大,光导自IC的辐射和电流路径产生的热量越多。

    回顾您的布局, 我注意到您已将3V3浇注在顶部和底部层上,您的一个内层有GND浇注。 我们将GND浇注在 PCB的顶部和底部层以及内层中。  因此,3.3V可能负责振荡器的电流,但GND (或设计中的GND_ISO)是保持返回电流的原因。 看起来所有回路电流都通过1路和相对稀的轨迹(可能不超过15Mil)。  

    因此,我要么在设备的GND连接周围放置更多的金属,然后添加更多的通气孔以连接到GND层并在更广的区域散热,要么只是将GND倒入顶层。

    此外,有时电流可能没有流经设备,但附近可能有大量电流流动,导致设备发热。 我会检查附近的电路,确保没有短路,并且会拉动大量电流,使其在设备下方流动并加热。

    或者,如果设备引脚和垫之间的连接不好,则有时会在制造过程中出现发热问题,这相当于没有在设备的电流路径中放置大量金属。 您可能需要移除设备并将其放回,以查看是否有任何改进。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Cole的回答。 我的设计基于开发板,看起来像我有相同类型的跟踪宽度和VIA配置。 我检查了开发板上的温度上升情况,没有什么可看的,它工作正常。  

    我不知道为什么我们的oacillator变热,线性DCDC 5V到3.3V也变热。

    我还没有使用SPI寄存器,我想知道是否某些配置可能会影响振荡器的消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amuary:

    同意EVM看起来类似。 还有更多的区域专用于GND,因此更多的热量应通过金属散热,从而降低温度。 您仍需要仔细检查来自任何其他来源的电流是否在设备附近运行。 如果您知道振荡器的静态电流或工作电流,则P=IV是一个很好的比较。 振荡器的电流不应超过几毫安,因此有人告诉我有问题,而您使用EVM进行的基准测试表明了这一点。

    因此,我一定会研究一下制造过程,然后拆除振荡器并将其重新打开,甚至更好,用EVM上的振荡器替换它,看看振荡器或电路板是否会出现散热问题。

    最佳,

    -Cole

    编辑:如果您从未见过我们关于如何布局ADC的布局建议,我建议您查看此帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/75.5516万/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs