This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:推荐使用DAC EVM

Guru**** 2928140 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102399/dac38rf82evm-recommend-a-dac-evm

部件号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82DAC12DL3200

大家好,  

以下是客户的问题:

推荐满足以下要求的DAC EVM:

  • 支持双通道独立输出

  • 输出方波的最大频率超过2GHz

  • 可输出频率可变的方波,如下所示

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    图中的X和Y刻度是多少? 蓝色和红色是什么? 我不能读中文。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    这是中文用户问题。 很抱歉,我忘记处理图片中的中文。

    我已经翻译了图片中的中文。 如果您不确定,请随时咨询。

    图形中的振幅没有单位,我认为应该是±1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此问题是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    使用双输出模式时,DAC38RF82的最大频率为1.66GHz。 对于单通道模式,速率为4.5GHz。  

    使用双输出模式时,DAC12Dl3200的最大频率为1.66GHz。 对于单通道模式,速率为3.2GHz。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    您的意思是,在使用双输出模式时,没有满足客户要求的EVM。   正确?

    此致,

    罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。