This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:是否可以在不为AVDD供电的情况下为DVDD或IOVDD供电

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103927/ads1278-ep-can-i-power-the-dvdd-or-iovdd-without-powering-the-avdd

部件号:ADS1278-EP

在系统部分通电时。  是否可以在不为AVDD供电的情况下为DVDD或IOVDD供电? 当时我不希望ADC工作,但我可以在需要时打开AVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    这种情况不会损坏ADC,但在所有电源电压返回到推荐的工作范围后,ADC将无法正常工作。  在这种情况下,您需要在所有电源电压稳定且/DRDY已确认以正确重置设备后声明/sync。

    另请注意,在所有电源完全通电之前,不应驱动模拟和数字输入针脚。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用