This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC714:θJC Ω

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100744/dac714-jc

部件号:DAC714

您好,

我在数据表中找到了DAC714U的 θJA值。
但是,找不到 θJC的值。
您是否有 θJC的数据?
如果是,请告诉我此值。

此致,

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    我无法找到此设备或类似部件/包装的此信息。 我可以请求此信息,但请求可能需要大约2周时间才能返回。 如果您想继续,请告诉我。

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    感谢您的支持。

    我知道这需要时间。

    如果您能获得信息,请告知我们。

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西

    Katlynne离办公室有一段时间了。 但是,我注意到她在离开之前确实发送了DAC714U热模型的请求。 如果在她回来之前收到它,我会将它发布在这里。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    我理解。
    感谢您的持续支持。

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    我有以下结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 59.3.
    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值) 20.3.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 25.8.
    结果- psi JT (标准数据表值) 2.3.
    结果- psi JB (标准数据表值) 25.0

    最佳,

    Katlynne Jones