This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:我是否可以将I电阻分压器用作电压参考输入

Guru**** 2866950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, OPA2376, OPA2320, OPA2350, ADS1278-EP, INA129-EP, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103359/ads1278-ep-can-i-use-i-resistor-divider-as-a-voltage-reference-input

部件号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他部件:REF5025ADS1278OPA2376OPA2320OPA2350, , INA129-EPINA129

我的模拟信号来自由 10V供电的Wheatstone桥接器。 我使用仪表放大器放大信号并将通用电压设置为GND。 差分信号始终为正(Vp>VN)。  仪表放大器的输出连接到AINP,AINN连接到GND。 我想我是否可以将 电阻分压器用作ADC的电压参考输入,分压器电源为10V? 因为网桥由相同的10V供电。 10V的波纹会在 桥接器和参考电压上产生共同的噪声,因此可以自动消除。 在这种情况下,是否比使用参考设备更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    是的,您可以使用网桥的10V偏置源作为参考。  您需要将10V除以4,以获得2.5V作为参考。  您还需要参考缓冲器,因为ADS1278的输入将加载电阻分压器。  ADS1278EVM展示了参考缓冲器的一个很好的示例。  您可以使用电阻分压器将10V偏置转换为2.5V,以取代REF5025。

    本示例中的U2-A是OPA2350,但您可以使用精度更高的较新设备,如OPA2320或OPA2376。

    如果您以高数据速率(f-data>10ksps)运行ADS1278,则可能还需要在仪表放大器的输出和ADC AINP输入之间建立缓冲区。  许多低功耗仪表放大器没有足够的带宽来以高采样率正确驱动ADC输入。  同样,OPA2320也是一个很好的选择,可能是OPA2376。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我使用的仪器是INA129-EP。 增益设置为100。 下表列出了INA129-EP的带宽。 我们可以看到带宽为200kHz, ADS1278-EP的最大采样速率为128KSPS。 您是否认为ADC的采样速率为 128KSPS。 INA129-EP之后是否需要缓冲区?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    是的,如果您希望ADC数据速率支持最大128KSPS,那么您需要在INA129之后安装缓冲放大器。   

    另请注意,如果您要支持128KSPS,则必须使用数据表第31页中介绍的帧同步串行接口。  如果只需要支持105KSPS的最大数据速率,则可以使用SPI或帧同步。

    此致,
    Keith