This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:即使在ADS1299断电时,电流仍以INxP和偏置方式流动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101687/ads1299-current-flowing-in-inxp-and-bias-even-when-ads1299-is-powered-down

部件号:ADS1299

我想重新表达我在https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/110.0754万/ads1299-input-current-on-channel-electrode-when-external-voltage-is-applied'上1299上提出的问题

我用一种叫做tDCS (经颅直接电流刺激)的技术刺激我的大脑,电流为2mA。 这在连接到INxP引脚的EEG电极附近形成了约7V的接地电压(通过2.2Kohm和1000pF电容器的保护电阻,形成了一种低通滤波器配置),通道引脚上也有TVS二极管。  

在使用tDCS时,我拔下了ADS1299低电平的PWDN引脚,以便关闭IC电源。 但我注意到电极附近有夹伤,通过使用万用表检查,我发现大约0.5mA的电流流入InxP电极。  

为了验证这一点,我尝试了一个实验,在InxP和ADS1299的接地引脚之间提供7V电压,使IC的PWDN引脚保持在较低水平(ADS1299电源为双极+2.5V至-2.5V),我能够看到0.5-0.6mA的电流流入ADS1299。 然后,我拆除了ADS1299的电源,仅连接到外部电压的INxP和GND引脚。 我能够看到0.7mA的电流流入INxP。  

我的问题是,当IC被PWDN引脚低电压关闭时,ADS1299输入引脚中的电流如何流动?  另外,当IC完全关闭时,不应用电源电压?  

偏压电极也发生了同样的情况。 (BIAS电极位于BIASOUT上的保护电阻之后,图73,数据表ads1299)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      您是否会提供一些图纸和/或原理图来显示您的电路或设置?

      当您将/PWDN设置为低时,您如何测量进入ADS1299的电流以及在何处测量(哪个引脚)?

      另外,当您执行“当IC通过不应用电源电压完全关闭时”操作时,您如何以及在何处(哪个引脚)测量进入ADS1299的电流?

     您的V_REF=(V_REFP - V_REFN)是什么?

     根据数据表第7页,模拟输入的最大值不应超过AVDD+0.3V? 您能否仔细检查您是否使用此规格的任何模拟输入电压?

      您是否要在使用不同ADS1299 IC的不同主板上再次尝试此操作?

      我正在关闭其他线程/票据,因为它们重复用于房屋清洁。

    谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用来测量电流的电路。 尽管您在数据表部分中显示了AVSS和AVDD不应超过特定限制,但在该表的脚注点2中,写入该值是为了将电流限制在10mA以内,以便更安全。 我还在 每个通道InxP和InxN上连接了TI浪涌二极管TPD4E1B06DCKR,以防出现电压峰值。  

    在上图中,AVSS,AVDD,DVDD没有电源,因为我想在全IC断电时查看InxP中的输入电流。  

    如果向我询问V_REF,我已根据数据表9.3.1.3.4节进行了连接。 VrefN= AVSS,Vrep=在它和接地之间连接了一个10uF电容器。 打开IC电源时,Vref_P=2V,Vref_N=Avss=-2.5V。 ADS1299的双极电源在范围内,即AVDD=+2.5V,AVDD=-2.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      当您测量IN8P与GND之间的电压是多少?

      您是否将电流表放在/移动到IN8P前面? 所以我们知道IN8P是否真正有电流以及有多少电流?

      7V可能较高。   您是否会先尝试/尝试3 ~ 5V?

      我建议使用新的ADS1299进行相同的实验,但 以3或3.3V开始。

      在数据表"输入引脚已二极管夹紧到电源设备导轨上"中, 这意味着过大的电流将 在内部转移/定向到电源导轨,因此从外部可以看到一些电流正在抽取。

      对于 您选择的TVS二极管-其最小降压电压为7V,高于ADS1299的模拟输入最大上限(AVDD+0.3V)。  

    另外,如果您在输入线路上提供7V电压,请注意TVS二极管的限制:

    选择电视的反向支架电压或反向工作电压(VRWM或VWWM),这是正常直流操作的峰值
    在电路中。

    反击穿电压(VBR)通常比此值高15%,是TVS二极管由于雪崩击穿而进入低阻抗模式的点。

    当受保护线路上的电压达到TVS击穿电压时,它将开始将电流导入接地,从而产生电压
    夹紧到VCL。 要选择合适的解决方案,请确保VRWM等于或高于VBus,但绝不要超过电路任何组件的VCC限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当IC断电时,IN8P电源接地以极少量微伏显示。  

    当然,我将使用3或3.3V的新型ADS1299进行实验,并与您联系。  

    感谢TVS二极管理论。 现在它变得越来越清楚了。 实际上,我在VRWM中没有详细介绍,因为除了二极管,INxP和INxN引脚上还有一个保护电阻器,该电阻器可限制输入引脚的电流,如数据表中所述:  

     

    Rfilt和Rp电阻器是限流电阻器,如果电阻器前的电压偶然超过一个范围,则可确保<10mA电流进入输入引脚。 超出该范围时,TVS二极管将激活并将电流转移到接地。  
    现在您已经提到了,我将查找VRWM大约为5或5.5V的其它二极管。 谢谢。  

    但问题仍然存在:如果对INxP/INxN引脚施加任何电压(wrt grnd),则任何电流是否会流入INxP/INxN引脚,而IC AVDD,AVSS,DVDD电源是切断的,只有ADS1299的接地引脚与外部施加的电压相连。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    引用"但问题仍然存在,如果对INxP/INxN引脚施加任何电压(wrt grnd),并且IC AVDD,AVSS,DVDD电源为截止电流,则只有ADS1299的接地引脚与外部施加的电压连接。 "

      在数据表"输入引脚已二极管夹紧到电源设备导轨上"中, 这意味着过大的电流将 在内部转移/定向到电源导轨,因此从外部可以看到一些电流正在抽取。

     您是否会在 EVM上使用限流电阻器调整输入电压(0.5V ~ 5V)并将电流表放在输入引脚的正前面并观察电流如何流动?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。
    如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。

    谢谢