我用一种叫做tDCS (经颅直接电流刺激)的技术刺激我的大脑,电流为2mA。 这在连接到INxP引脚的EEG电极附近形成了约7V的接地电压(通过2.2Kohm和1000pF电容器的保护电阻,形成了一种低通滤波器配置),通道引脚上也有TVS二极管。
在使用tDCS时,我拔下了ADS1299低电平的PWDN引脚,以便关闭IC电源。 但我注意到电极附近有夹伤,通过使用万用表检查,我发现大约0.5mA的电流流入InxP电极。
为了验证这一点,我尝试了一个实验,在InxP和ADS1299的接地引脚之间提供7V电压,使IC的PWDN引脚保持在较低水平(ADS1299电源为双极+2.5V至-2.5V),我能够看到0.5-0.6mA的电流流入ADS1299。 然后,我拆除了ADS1299的电源,仅连接到外部电压的INxP和GND引脚。 我能够看到0.7mA的电流流入INxP。
我的问题是,当IC被PWDN引脚低电压关闭时,ADS1299输入引脚中的电流如何流动? 另外,当IC完全关闭时,不应用电源电压?
偏压电极也发生了同样的情况。 (BIAS电极位于BIASOUT上的保护电阻之后,图73,数据表ads1299)