This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6.0804万:PIN定义兼容性问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103862/amc60804-pin-define-compatible-issue

部件号:AMC6.0804万
主题中讨论的其他部件: AMC6.0304万

您好,先生,

我们可以知道AMC6.0804万和AMC6.0304万的引脚定义是相同的吗? 因为包装和车身尺寸相同。

AMC6.0804万能否直接替换AMC6.0304万?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否希望将AMC6.0304万设计替换为仅用于电流输出的AMC6.0804万设备? 如果是,在接地和VCC/VSS连接示意图中进行适当修改后,您可以执行此操作。

    有关更多详细信息,请通过电子邮件联系我a.k@ti.com

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ak:

    明白了,感谢您的回复,  

    此外,如果客户不需要VDAC功能,AMC6.0304万也可以直接更换AMC6.0804万? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果客户不需要VDAC,他们可以直接使用AMC6.0304万进行更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    谢谢~