This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:采用ADS1298?的P2P

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103501/ads1198-p2p-with-ads1298

部件号:ADS1198
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

我们的客户计划推出一款新的ECG监护产品,该产品需要8通道低功耗ECG方案。 我们计划同时使用ADS1298进行设计并与ads1198兼容。 ads1198和ADS1298是否兼容P2P?外部电路设计是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果有人给我一个答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     很抱歉耽误你的时间。

     这取决于您想说它们兼容的角度。

     您是否拥有/使用ADS1198和ADS1298评估板/kit (EVM)?  

     我可以说,如果将ADS1298与ADS129(4,6)进行比较,ADS1198与ADS1298的兼容性就会降低。

    不知道您是否关心呼吸功能,因为ADS119x系列没有呼吸功能/引脚;如果不关心呼吸功能/引脚,则外部电路设计可能类似;但是,请参阅数据表和EVM用户指南中的布局指南和建议(https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf?ts=1653425259296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1198)1198)

    ADS119x系列和ADS129x系列具有不同的ADC - 16位ADC 与24位ADC; 并且支持不同的数据速率范围-

    而且,如果用户使用DOUT引脚,则至少存在以下时间限制-  

    可能需要更改一些固件代码;但是,我建议使用ADS1198和ADS1298重新设计多个PCA,并执行一些测试以比较和评估结果和性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户尚未购买EVM板。 目前,我们需要先选择方案,然后购买相应的EVM板进行测试。

    我们的客户仍有以下问题。 您能给我们一个简单的答案吗?

    1、从12导联ECG电极到ads1198差分输入是否有参考调节电路?

    2、如果选择了软件起搏探测模式,是否有相应的参考电路? 与硬件和软件起搏检测方法相比,哪一种方法的功耗更高? 哪些内部资源消耗更多?

    3、电极脱落检测的实施方法是什么? 是否提供参考电路。

    4、客户需要消除由人体或环境噪音引起的差分输入信号的共模噪音。 是否有相应的指导文件。

    5、外部硬件电路(如抗锯齿电路)是否需要在不同采样频率下进行调整? 如何调整最佳?

    6、在哪里可以下载12导联心电图采集方案的AFE参考电路和PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下引用和嵌入的注释 -

    1、从12导联ECG电极到ads1198差分输入是否有参考调节电路?

    注释:通用参考电路可在ADS1198 EVM和用户指南- www.ti.com/.../sbau171d.pdf中找到

    2、如果选择了软件起搏探测模式,是否有相应的参考电路? 与硬件和软件起搏检测方法相比,哪一种方法的功耗更高? 哪些内部资源消耗更多?

    备注:对于软件起搏检测,人们可以参考此信息 - https://www.ti.com/tool/TIPD197#design-products

    和ADS1298数据表中的第93至96页。

    关于功耗比较,没有明确的答案,因为根据产品需求/规格,有许多设计需要权衡。 例如,灵敏度,特异性,监控/感应/触发频率,客户的微控制器/处理器是否已具有足够的差分ADC,晶体振荡器和各种因素等。 人们可以在原型阶段实施,并收集数据/研究/比较/评估。  

    3、电极脱落检测的实施方法是什么? 是否提供参考电路。

    注释:ADS1198 EVM和用户指南显示了导联/电极脱落功能的简要演示。 此外,市民亦可从以下各方面□□□□

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa196a/sbaa196a.pdf?ts=1653491405588&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://training.ti.com/electrocardiogram-ecg-lead-detection-wearable-devices

    4、客户需要消除由人体或环境噪音引起的差分输入信号的共模噪音。 是否有相应的指导文件。

    注释:人们可以参考 /cf-file/__key/communityserver-discussions-components_files/73/Improving-Common_2D00_Mode-Rejection-Using-the-Right_2D00_Leg-Driver-Amplifier.pdf

    并在线搜索右腿驾驶或赛道。

    5、外部硬件电路(如抗锯齿电路)是否需要在不同采样频率下进行调整? 如何调整最佳?

    备注: 可能的,可能取决于设计师/工程师和产品设计,环境,电极,电缆,病人皮肤等,以便在做出最终决策之前进行调整,收集数据,研究,分析,调整。

    6、在哪里可以下载12导联心电图采集方案的AFE参考电路和PCB?

    注释:TI不提供原始/源代码设计文件,请参阅EVM的用户指南。

    由于问题和讨论已经转移到不同的主题,我关闭此清洁工单。

    请随时打开另一个TT。

    谢谢