在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
我们的客户计划推出一款新的ECG监护产品,该产品需要8通道低功耗ECG方案。 我们计划同时使用ADS1298进行设计并与ads1198兼容。 ads1198和ADS1298是否兼容P2P?外部电路设计是否相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户计划推出一款新的ECG监护产品,该产品需要8通道低功耗ECG方案。 我们计划同时使用ADS1298进行设计并与ads1198兼容。 ads1198和ADS1298是否兼容P2P?外部电路设计是否相同?
您好,
很抱歉耽误你的时间。
这取决于您想说它们兼容的角度。
您是否拥有/使用ADS1198和ADS1298评估板/kit (EVM)?
我可以说,如果将ADS1298与ADS129(4,6)进行比较,ADS1198与ADS1298的兼容性就会降低。
不知道您是否关心呼吸功能,因为ADS119x系列没有呼吸功能/引脚;如果不关心呼吸功能/引脚,则外部电路设计可能类似;但是,请参阅数据表和EVM用户指南中的布局指南和建议(https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf?ts=1653425259296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1198)1198)
ADS119x系列和ADS129x系列具有不同的ADC - 16位ADC 与24位ADC; 并且支持不同的数据速率范围-
而且,如果用户使用DOUT引脚,则至少存在以下时间限制-
可能需要更改一些固件代码;但是,我建议使用ADS1198和ADS1298重新设计多个PCA,并执行一些测试以比较和评估结果和性能。
谢谢
我们的客户尚未购买EVM板。 目前,我们需要先选择方案,然后购买相应的EVM板进行测试。
我们的客户仍有以下问题。 您能给我们一个简单的答案吗?
1、从12导联ECG电极到ads1198差分输入是否有参考调节电路?
2、如果选择了软件起搏探测模式,是否有相应的参考电路? 与硬件和软件起搏检测方法相比,哪一种方法的功耗更高? 哪些内部资源消耗更多?
3、电极脱落检测的实施方法是什么? 是否提供参考电路。
4、客户需要消除由人体或环境噪音引起的差分输入信号的共模噪音。 是否有相应的指导文件。
5、外部硬件电路(如抗锯齿电路)是否需要在不同采样频率下进行调整? 如何调整最佳?
6、在哪里可以下载12导联心电图采集方案的AFE参考电路和PCB?
以下引用和嵌入的注释 -
1、从12导联ECG电极到ads1198差分输入是否有参考调节电路?
注释:通用参考电路可在ADS1198 EVM和用户指南- www.ti.com/.../sbau171d.pdf中找到
2、如果选择了软件起搏探测模式,是否有相应的参考电路? 与硬件和软件起搏检测方法相比,哪一种方法的功耗更高? 哪些内部资源消耗更多?
备注:对于软件起搏检测,人们可以参考此信息 - https://www.ti.com/tool/TIPD197#design-products
和ADS1298数据表中的第93至96页。
关于功耗比较,没有明确的答案,因为根据产品需求/规格,有许多设计需要权衡。 例如,灵敏度,特异性,监控/感应/触发频率,客户的微控制器/处理器是否已具有足够的差分ADC,晶体振荡器和各种因素等。 人们可以在原型阶段实施,并收集数据/研究/比较/评估。
3、电极脱落检测的实施方法是什么? 是否提供参考电路。
注释:ADS1198 EVM和用户指南显示了导联/电极脱落功能的简要演示。 此外,市民亦可从以下各方面□□□□
https://training.ti.com/electrocardiogram-ecg-lead-detection-wearable-devices
4、客户需要消除由人体或环境噪音引起的差分输入信号的共模噪音。 是否有相应的指导文件。
并在线搜索右腿驾驶或赛道。
5、外部硬件电路(如抗锯齿电路)是否需要在不同采样频率下进行调整? 如何调整最佳?
备注: 可能的,可能取决于设计师/工程师和产品设计,环境,电极,电缆,病人皮肤等,以便在做出最终决策之前进行调整,收集数据,研究,分析,调整。
6、在哪里可以下载12导联心电图采集方案的AFE参考电路和PCB?
注释:TI不提供原始/源代码设计文件,请参阅EVM的用户指南。
由于问题和讨论已经转移到不同的主题,我关闭此清洁工单。
请随时打开另一个TT。
谢谢