请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 各位专家,您好!
请帮助 确认,客户可在焊接尖端使用的最高温度是多少,以便使用这些组件对PCB进行返工?
他不是指烤箱的温度,而是指焊接台用于手动返工的温度。
他能否使用 MSL峰值温度(级别-3-260C-168 HR)作为最高温度? 否则,请告知。
OPN: ADS1298CZXGT
此致,
杰拉尔德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
请帮助 确认,客户可在焊接尖端使用的最高温度是多少,以便使用这些组件对PCB进行返工?
他不是指烤箱的温度,而是指焊接台用于手动返工的温度。
他能否使用 MSL峰值温度(级别-3-260C-168 HR)作为最高温度? 否则,请告知。
OPN: ADS1298CZXGT
此致,
杰拉尔德
您好,Gerald,
它取决于几个变量。 以下是客户了解MSL 等级系统工作原理的指南: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf
此致,
Nick Z