This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:焊头中的最高温度

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104515/ads1298-maximum-temperature-in-the-solder-tip

部件号:ADS1298

各位专家,您好!

请帮助 确认,客户可在焊接尖端使用的最高温度是多少,以便使用这些组件对PCB进行返工?
他不是指烤箱的温度,而是指焊接台用于手动返工的温度。

他能否使用 MSL峰值温度(级别-3-260C-168 HR)作为最高温度? 否则,请告知。

OPN:  ADS1298CZXGT

此致,
杰拉尔德


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,  

    在附录第1页,我们提供了设备和峰值温度的包装信息。 ADS1298CZXGT的MSL峰值温度为3-260C-168 HR。 (请单击图像以获得更高的保真度)。 此OPN的工作温度为0-70 C

    此致,
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    但是,客户在焊接端部使用 上述组件对PCB进行返工时可使用的最高温度是多少?

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,  

    它取决于几个变量。 以下是客户了解MSL 等级系统工作原理的指南: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 

    此致,
    Nick Z