This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:高电压模拟电源是否可以作为单端驱动(HV_AVss = 0V)?

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104196/ads125h01-can-the-high-voltage-analog-supplies-be-driven-as-single-ended-hv_avss-0v

部件号:ADS125H01
主题中讨论的其他部件:ADS125H02

您好-

我一直在使用负载单元应用中的ADS125H01及其姊妹部件ADS125H02。 我的主板上有12V,5V和3.3V电压,而负载单元在12V时激发,因此所测量的两个节点通常都是6V。 我计划将HV_AVdd连接到+12V,我想将HV_Avss连接到0V,如下所示。 此IC是否可以接受?

谢谢!

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    请参阅ADS125H01数据表中的第9.1节,其中在该节末尾说明了以下有关电源的信息:

    这也是在第11节"电源建议"中重述的信息。  因此,简单的回答是肯定的,您可以使用+12来连接AVDD并将AVSS连接到AGND。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢你们的快速回复! 不敢相信我在数据表中错过了这一点。