This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:开发板问题

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104142/ads7039-q1-dev-board-question

部件号:ADS7039-Q1

ADS7039的开发板是7049开发板和数据表。 但是,降级板数据表指出它仅适用于704x和705x组件。 您是否可以确认我是否可以使用7049 (只需将7049的额外位移出,就像7039一样),或者我是否打算在7039上转售?

https://www.ti.com/lit/ug/sbau382a/sbau382a.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    《用户指南》中有一个表格,其中显示了支持的设备列表,其中包含ADS7039。 很抱歉让我感到困惑... ADS7039可用于代替缺省U3组件。 但是,您只需转到“工具”-->“加载EEPROM”并在ADC_A下拉菜单中选择ADS7039,即可对EEPROM进行重新编程。 这样,您就可以将ADS7049评估为ADS7039。  

    此致,
    亚伦