This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:ADS8319IBDRCR热垫

Guru**** 2931470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101722/ads8319-ads8319ibdrcr-thermal-pad

部件号:ADS8319

大家好,

ADS8319IBDRCR 下面是否有散热垫?

该数据表不清楚:

  • 第39页- 3D建模具有热垫。
  • 第40页-显示散热垫。
  • 第41页-与所有内容相矛盾,并说-没有暴露的散热垫

什么是错误/正确的信息?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunset,

    从外观上看,应该有一个散热垫。 当您在TI.com上查找DRC软件包信息时,它仅显示带有散热垫的软件包。 我不知道为什么有一页描述没有散热垫。 也许有一个版本的软件包没有它,但我找不到它。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aaron,

    感谢您提供信息。 数据表中的冲突是一个问题。

    在ti.com.on上的产品文件夹中,还有一张图片:

    没有散热垫。

    如果买家在TI.com上购买商品,他们无法将商品退回。

    这个ADC并不便宜。

    因此,我需要确认是否有散热垫。

    我还会要求删除数据表上的冲突。

    如果您无法收集,我可以发送样本作为确认。

    此致,

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunset,

    很抱歉耽误你的时间。 我已订购样品进行确认。 TI.com上似乎也有冲突的图像。 我还将尝试进入其底部,以便我们可以在网上清除任何混淆。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。

    我也向客户发送了相同的样品。 但是,您也可以对其进行验证,并更新造成冲突的数据表/工程图,这仍会有所帮助。

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunset,

    理解! 我会在收到商品时向您提供最新信息。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aaron,

    客户获得了ADS8319IBDRCR的样片。

    没有散热垫。

    有些东西需要更新。

    如果您有任何不同,请告诉我

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunset,  

    感谢您的检查。 我还没有收到我的样品,但我相信它们会是一样的。 让我向我的团队提出这个问题,并感谢您提出这个问题!

    此致,
    亚伦