This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45:信号依赖故障/噪音

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098669/adc32j45-signal-dependend-glitch-noise

部件号:ADC32J45
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

各位同事,您好!

我选择ADC32J45在XFEL (欧洲自由电子X射线直线加速器)的kicker系统中开发测量设备。

第一个结果显示奇怪的噪音,这似乎取决于信号值。 我发布了Vivado Logic分析器的图解,其中显示了接收到的信号(rxdata[15:0],其中两个LSB始终为零)。 转换速度为160ms/s,同步成功,JESD数据没有任何错误,因此问题必然出在模拟端。
噪声峰间电平约为ADC范围的1%,这是14位ADC不可接受的。
在模拟输入端,使用了THS4541IRUNT全差分运算放大器,如评估原理图中所建议。


我的问题:有人知道,这是什么类型的噪音(例如采样故障),原因是什么?
原因可能是ADC损坏?
是否有任何解决方案,例如ADC输入引脚的额外滤波可以防止这种故障?

提前感谢您的回答!

此致

Artur Boebel

Glitch / Noise in ADC Output in VIVADO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    是否已尝试启用测试模式? 如果没有,我建议尝试此操作以帮助隔离问题。 请告诉我们您的发现。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!
    感谢您的提示...这无法测试,因为SPI控制端口未连接/使用! 是的,这听起来很奇怪,但ADC的默认配置(根据数据表)非常适合我的应用,而且,我使用光纤在ADC和FPGA之间实现巨大的潜在隔离(时钟和JESD数据只有一个Tx/Rx),并且不想为SPI添加额外的光纤。
    另外,我也不认为PRBS模式会带来解决这个问题的任何消息(即使不是完全不可能),因为数据输出流中肯定没有错误(JESD差异和“不在表中”,即使是几分钟的操作)。
    此致,Artur
    ADC32J45 Schematics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    如果未配置SPI,是否可以确保先对ADC执行硬件重置?

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!
    是的,当然。 ADC保持在PDN中,在未接收时钟("空闲状态")时由外部逻辑重置。
    当时钟信号开始由FPGA传输到ADC后,释放PDN并在1毫秒后释放重置,以确保在唤醒时间后仍应用重置。 然后,在ADC发送有效的JESD数据之前,对200µs进行同步以启用逗号对齐。 此过程经过测试,工作正常。
    此致,Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    我在我们的实验室中设置了此EVM,并且能够按照您描述的方式使用TI TSW14J56进行捕获。 我确实必须对板载LMK0.4828万进行编程并确认PLL已正确锁定。 您对计时源使用什么? 如果您向我提供有关您的输入音的更多信息,我也可以尝试在我们的实验室中复制这些信息。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!
    我使用基于Xilinx Kintex的FPGA板和一个GTX收发器与ADC进行通信。 收发器使用3.2 Gb/s,Tx链路向ADC的CLK输入发送固定20位模式11.1111万110000000000 (11万 (=0万= 160 MHz,50%占空比),Rx从ADC接收JESD数据。 收发器的Rx端口与昏迷对齐,并进行10b8b解码(工作良好,无位错误)。 之所以选择这种"奇怪"的设置,是因为FPGA和ADC之间有一个SFP+光纤链路,用于潜在隔离。 因此,时钟由FPGA内部PLL提供,与抖动和稳定性相关的足够时钟。
    如前所述,有一个时钟检测逻辑将ADC保持在复位状态,直到检测到稳定的时钟信号。

    我真的想,噪音是由模拟输入电路不足或任何类型的ADC源噪音(因为它取决于信号值)引起的...?
    此致
    Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    感谢您提供更多详细信息。

    我们不建议使用FPGA板上的时钟。 一般而言,FPGA 时钟的抖动范围为30-50 pSec,这会导致ADC的SNR 大幅降低。  模拟输入电路可能是造成系统噪音的因素。  如果您想向我们提供您的完整示意图,但不想在 本公共论坛上发布,我们很乐意将此讨论离线 进行进一步讨论。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    我认为最好是让我们获得您的示意图的完整副本。 这将真正帮助我们向前迈进。 此外,您能否描述在第一个接线柱中捕获的信号。 这是否是您正在捕获的输入处的正弦波,它会定期产生突发噪音?

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy和Rob,您好!

    感谢您提供更多提示,但现在问题已解决。 原因是接收器端的字节对齐错误。 数据组合错误:"实际"数据字的MSB字节与"以前"数据字的LSB字节组合。 14位ADC结果以两个字节分隔,MSB中有8个上位,LSB中有6个下位:rrrrrrr|rrrrrrrrrr.00。 如果它们是从不同的ADC结果组合而来,则可能会在“边缘”值周围出现+/- 64位“跳”,其中LSB从高值到低值重叠。
    一个巨大的缺点是,Xilinx Vivado GTX向导既没有机会在收发器的8B/10B设置中设置字节对齐参数,也没有让用户看到结果(在位层上)。 所以我只想对齐是正确的,但它不是。 我最终禁用了收发器内的8B/10B解码,并包括了一个“手工制作”8B/10B Verilog内核,这使得更灵活地与正确的字节序列(同步后ILA-Sequence的第一个字节)对齐-工作良好且稳定!
    结果是p-p噪声大大低于0.05%的比例,这对于应用来说足够了。

    再次感谢,谨致问候

    Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    感谢您的跟进。 当我们 听到问题是如何解决的时,这对我们学习很有帮助。 我很高兴听到一切都在运作。  

    此致,Amy