This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:有关将Vref用于其他应用程序的问题

Guru**** 2515465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103402/ads114s08-question-on-using-vref-for-other-application

部件号:ADS114S08

尊敬的TI专家:

 我们有检测4~20mA信号的应用程序。  到目前为止,我们设计使用高精度电阻器和同相运算放大器来放大信号,然后将信号馈入ADS114S08的模拟输入。  由于我们的应用对低电流消耗具有高优先级,我们想知道是否要对运算放大器的偏置电压使用内部2.5V参考(REFOUT)(因为在ADC处于断电模式时,REFOUT可以配置为断电),这是否可以? 或者,此2.5V参考电压是否应单独使用,而不应用于其它用途?  或者可以使用,只需要注意一些问题?

希望有人能对此有所说明。

朱月辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱雨辰先生:

    是的,只要所需的输出电流不超过电气特性中列出的可用总电流,就可以使用ADS114S08 REFOUT偏置系统的其他部件,如下所示:

    打开/关闭内部参考时,需要考虑启动和稳定时间。  时间取决于REFOUT所连接的电容值。  数据表的表10中显示了一些示例时间,如下所示:

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分析。