请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS114S08 尊敬的TI专家:
我们有检测4~20mA信号的应用程序。 到目前为止,我们设计使用高精度电阻器和同相运算放大器来放大信号,然后将信号馈入ADS114S08的模拟输入。 由于我们的应用对低电流消耗具有高优先级,我们想知道是否要对运算放大器的偏置电压使用内部2.5V参考(REFOUT)(因为在ADC处于断电模式时,REFOUT可以配置为断电),这是否可以? 或者,此2.5V参考电压是否应单独使用,而不应用于其它用途? 或者可以使用,只需要注意一些问题?
希望有人能对此有所说明。
朱月辰