This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:RTD传感器阵列

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104035/ddc264-rtd-sensor-array

部件号:DDC264

您好,

我正在设计一个大型RTD传感器阵列(50+ PT1000s)。 我计划使用其中两个以菊花链方式连接在一起的ADC来容纳我的两个测量输入,并使用整个阵列的通用激励(+)和(-)在4线配置中连接RTD。 我正在寻求有关此情况的设计/适用性建议。 此ADC是否是此应用的理想选择?  具有外部激励源是否会对测量精度产生巨大影响? 我能否将激励(-)直接连接到推荐的参考缓冲电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!  

    我们已查看您的TT,我们将进行查看。 请提供24小时的回复。  

    此致,
    尼克·Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    不确定您是否注意到此设备是电流输入ADC。 输入(单端)是虚拟接地,尽管输入阻抗较大(千欧,取决于输入范围)。

    所以,如果我理解对了你要做的事情,这可能不起作用,不是吗? 如果您只是想测量一个电阻器,您实际上可以将它串联在电源/参考和DDC输入之间。 测得的电流将告诉您电阻器的值。 这种方法可能还有其他的变化,但不确定您是否能获得4线配置通常所能获得的所有结果(差分测量,电缆电阻不影响测量等)。 我 还没有看到使用DDC完成此操作。 必须考虑一下,但可能不会这样做?

    此致,
    爱德华多