This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ads5263中的按位模式

Guru**** 2833335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103508/ads5263-bitwise-mode-in-ads5263

部件号:ADS5263

您好,Abhishek,

正如您所说的,这是我们可以解决的捕获问题,感谢您的提示。

现在,我们面临着更多的问题,我们可以在ILA中看到正弦波,直到40 MHz输出的30 MHz采样时钟频率不能正常工作。 观察之后,我们尝试通过   使用SPI寄存器(0x25,0x0040)生成斜坡测试模式来检查相同 情况,即使斜坡信号从40 MHz开始不好,我们必须在100 MHz之前完成系统测试,您对此的建议将会非常有帮助。

我还附上了国际法协会输出的剪贴,供您参考。

30 MHz采样频率的斜坡  

40 MHz采样频率的斜坡  

1 MHz输入模拟信号30 MHz采样频率

1 MHz输入模拟信号40 MHz采样频率

我们已使用Xilinx IDDR采集样本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohith:

    从您共享的数据中,因为它以较低的频率工作,这意味着功能是正确的。  

    现在,随着频率的提高,您看到了定时违规现象,我认为这很可能是由于LVDS接口线路布线时长度不匹配。

    为了解决此问题,您必须调用FPGA IP中的延迟块(很可能称为idelay)。 您可以更改延迟以调整时间不匹配,并验证是否确实如此。

    您能否共享FPGA架构信息。

    此外,我建议您在 support_us_afe_tx@list.ti.com上发送邮件 ,如果您不想在公共论坛上共享与您的体系结构相关的信息,我们可以继续在那里进行讨论。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    我们正在使用Xilinx 7系列FPGA,我也已经发送了一封关于上述给定邮件ID  的邮件,请查看它。

    谢谢和Reagds  

    Mohith RS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohith:

    我看到了你的邮件并回复了邮件。

    我建议您修改LVDS数据反序列化体系结构,以便纠正数据和时钟到达时间中的任何不匹配。

    我们也只使用类似的技术。 您将在Web上获得大量资源/文献,以实现相同的功能。

    我现在要关闭此线程,我们仍可以继续使用邮件线程进一步讨论它。

    如果您有任何需要,也可以随时重新打开线程。

    谢谢,此致,

    Abhishek