This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6.1416万:DAC6.1416万编码

Guru**** 2515275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103059/dac61416-dac61416-coding

部件号:DAC6.1416万

任何人都可以共享DAC6.1416万的基本编码吗?????,我正在使用teensy 4.1 ,我正在尝试将文本文件作为输入上传...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayathri Kanagarajan,

    我们没有任何与teensy平台相关的代码。  DAC6.1416万具有几个寄存器以获取DAC输出。

    1. 确切的问题是什么? 解释你是什么力量,你得到什么?

    2.请告诉我您的设置,您使用的是DAC6.1416万EVM还是您自己的主板?  

    3.您的注册写顺序是什么?

    4.所有供电和参考电压是否都正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu mani,我刚刚开始使用此DAC,所以如果您对使用DAC6.1416万 (提供输入电压并获得相同的所需电压输出)有任何基本程序或基本结构,使用Arduino至少会有帮助吗? 还需要用于编码的库?? 如果你有一个骨架程序,你能分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayathiri Kanagarajan,

     通常,TI不提供任何特定于平台的库或代码。我将与我的内部团队核实, 并在明天向您提供一些基本的寄存器写入顺序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请查找 生成DAC输出的基本代码。 您还可以参阅 数据表中的应用第9.2.2节 ,使用切换功能生成高度调制信号。

    <ADDR>,<data>

    0x03,0x0A84 // SPI配置, 通电设备,启用SDO  

    0x0A,0x0000 //为(DAC Ch0- 3)选择DAC范围,5V

    0x09,0x0000 // 启动DAC ch0-3

    0x04,0x3F00 //内部参考已启用(选择参考选项内部/外部),所有DAC都是单端模式

    0x0E,0x0000 //禁用同步负载  

    0x10,0xYYYX // DAC ch0数据 DAC6.1416万:{ DATA[11:0],x,x,x,x}, DAC代码

    希望这将帮助您开始项目。