This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:[ket]

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103532/ads131b04-q1evm-ket

部件号:ADS131B04-Q1EVM

大家好,TI支持团队

客户目前正在审查PRA (电源继电器总成)的生产。

在使用ADS131B04-Q1EVM进行产品审查时,我有一个问题,因此,我希望通过以下方式与您联系。

[零件规格问题]

1)测量环境:ADS131B04-Q1EVM

2)测量配置和结果:假设反向电压的电压感应环境(异常情况)

  ⓐ将0V连接到AINxP,将-0.45V电压应用到AINxN:正常测量电压

  ⓑ将0V连接到AINxP,将电压低于–0.55V的电压应用到AINxN:电压错误增加

3)查询

 ①增加上述测量结果误差的因素是什么?

 ②负电压测量范围是多少?

 ③如果施加的负电压超过部件规格,可能会出现什么问题?

以下内容是数据表的参考内容。

[6.1绝对最大额定值]

[6.3建议的操作条件]

请回复您的查询。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好MJ:

    感谢您的帖子。 绝对最大额定值不是产品的预期用途。 这些规格描述了不会造成永久性损坏的允许条件。

    有关设备特征参数的可用输入电压范围,请参阅推荐的工作条件表。 每个引脚上与AGND相关的绝对电压不能小于-100mV (增益= 1,2)或-300mV (增益> 2)。

    此致,

    Ryan