Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, INA126, OPA2320
您好,Ryan:
我附上了"大计划"。 感谢您的检查。
e2e.ti.com/.../2022.0512万-input-frontend.pdf
此致,
拉霍斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Lajos:
我检查了您的原理图并提出了一些意见。
1. ADS127L11周围的引脚和连接正确无误,应能正常工作。
2.只要在每个ADC中启用了参考预充电缓冲器,参考电路就应该正常工作。 您可能需要将电容器从1uF增加到2.2uF,以便更好地过滤ADS127L11参考输入提供的小动态电流负载。
3. INA126是低功耗,低带宽放大器。 您一定需要在每个ADC中启用模拟输入预充电缓冲器才能使用此放大器。 即使启用了输入预充电缓冲器,您也可能无法支持高速模式和保持ADC的完整性能。 但是,如果使用低速模式,放大器应该工作正常。 我没有使用此特定放大器与ADS127L11的经验,因此很难预测实际性能。
4. (输入保护选项1)我看不到INA126使用的电源电压。 如果这些电源电压大于ADC模拟电源(小于-0.3V或大于+5.3V),则在通电或出现故障时,可能会超过ADS127L11的ABS最大额定值。 您需要密切关注这一点,因为如果超过这些评级,这可能会影响长期可靠性。 一个选项是在INA126的输出上包括二极管夹,以限制最大电压输出。
4a. (输入保护选项2)另一个选项是包括一个附加放大器,该放大器使用与ADC相同的电源(+5V)工作。 放大器的输入可通过RC滤波器进行保护,其中电阻将典型放大器(如OPA2320)的输入电流限制为最大10mA。 此外,如果使用更高带宽的放大器(如OPA2320),它可以轻松地以最大运行速度驱动ADC输入。
有关输入保护选项的更好描述,请参阅下图。 您还可以查看详细介绍的TI Precision Labs - ADC EOS培训材料。

此致,
Keith