This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11 + INA128原理图回顾

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, INA126, OPA2320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103335/ads127l11-ina128-schematic-review

主题中讨论的其他部件:ADS127L11INA126OPA2320

您好,Ryan:

我附上了"大计划"。 感谢您的检查。

e2e.ti.com/.../2022.0512万-input-frontend.pdf

此致,

拉霍斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lajos:

    我将在2022年5月23日(星期一)结束之前查看您的示意图并提供反馈。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lajos:

    我检查了您的原理图并提出了一些意见。

    1. ADS127L11周围的引脚和连接正确无误,应能正常工作。

    2.只要在每个ADC中启用了参考预充电缓冲器,参考电路就应该正常工作。  您可能需要将电容器从1uF增加到2.2uF,以便更好地过滤ADS127L11参考输入提供的小动态电流负载。   

    3. INA126是低功耗,低带宽放大器。  您一定需要在每个ADC中启用模拟输入预充电缓冲器才能使用此放大器。  即使启用了输入预充电缓冲器,您也可能无法支持高速模式和保持ADC的完整性能。  但是,如果使用低速模式,放大器应该工作正常。  我没有使用此特定放大器与ADS127L11的经验,因此很难预测实际性能。

    4. (输入保护选项1)我看不到INA126使用的电源电压。  如果这些电源电压大于ADC模拟电源(小于-0.3V或大于+5.3V),则在通电或出现故障时,可能会超过ADS127L11的ABS最大额定值。  您需要密切关注这一点,因为如果超过这些评级,这可能会影响长期可靠性。  一个选项是在INA126的输出上包括二极管夹,以限制最大电压输出。  

    4a. (输入保护选项2)另一个选项是包括一个附加放大器,该放大器使用与ADC相同的电源(+5V)工作。  放大器的输入可通过RC滤波器进行保护,其中电阻将典型放大器(如OPA2320)的输入电流限制为最大10mA。  此外,如果使用更高带宽的放大器(如OPA2320),它可以轻松地以最大运行速度驱动ADC输入。

    有关输入保护选项的更好描述,请参阅下图。  您还可以查看详细介绍的TI Precision Labs - ADC EOS培训材料。

    此致,
    Keith