This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:ADS8910B上的四路SPI

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103445/ads8910b-quad-spi-on-ads8910b

部件号:ADS8910B

您好,

为了从ADS8910B获取数据,提供的增强SPI可以实现高数据吞吐量,应用4条数据线。 专门用于通信闪存的Quad SPI是否可以用于读取ADS8910B中的数据? 不确定 Quad SPI协议是否可以用作 ADS8910B中的增强SPI。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    四SDO增强SPI不遵循标准SD总线模式。  可以使用支持SD总线模式的硬件端口,但ADS8910B不遵循标准SD卡协议。  通常,如果您要使用双SDO或四SDO模式,则可以使用FPGA或主机处理器内的灵活/可编程多通道串行接口来实现。

    我会注意到,您可以通过使用标准SPI端口和单Miso连接从ADS8910B获得完整的1Msps速率。  为此,您可以在区域1模式下以最低58MHz SCLK (需要DVDD>2.35V)或在区域2模式下以最低20MHz SCLK的速度操作SPI端口。  这些不同的区域在数据表的7.5.3节以及图45和46中定义。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用