This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10080:转换延迟查询

Guru**** 2826045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110236/adc10080-conversion-latency-inquiry

器件型号:ADC10080

大家好、团队、

我的客户 想知道转换延迟是否适用于所有样片?  每个数字化输出相对于相应输入采样是否有6个时钟周期的延迟? 还是在第一个有效采样之前存在初始延迟、然后在输入端和数字化输出端的采样之间没有延迟? 换句话说、您能否解释从输入到输出的模数转换过程? 例如,您能解释一下输入采样在到达其数字化输出之前每个时钟周期的路径吗? 谢谢

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    延迟始终存在于转换器架构中。 延迟仅意味着输出数据在任何给定时间点都提前6个时钟周期、因为 这是整个转换过程所需的时间。 请参阅数据表第9页的以下屏幕截图:

    另请参阅数据表中的功能方框图、其中概述了该 ADC 管道转换过程的各个阶段:

    如果客户对阶段或延迟有更具体的问题、请随时发布单独的问题。

    谢谢、

    Drew