This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:校准过程

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110281/ads7066-calibration-process

器件型号:ADS7066

大家好、

您能否提供有关 ADS7066上 ADC 偏移校准功能的更多信息?

当我们启动偏移校准时、是否需要保持任何预期的输入条件、或者它是内部多路复用功能? 校准过程是否需要估计的时间?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

     ADS7066中的内置校准使微控制器能够最大限度地减小 ADS7066上的偏移误差。 建议在电源和基准电压稳定后、器件加电后至少运行一次校准。 可以使用 General_CFG 寄存器中的 CAL 位来启动 ADC 偏移校准。

    ADS7066将内部采样电容器与模拟输入断开、并将其连接到内部校准电压。 校准过程所需的时间小于32us、校准结束时、ADC 将 CAL 位清零。 校准期间、对模拟输入端的电压没有特定要求。

    但愿这对您有所帮助。