This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:ADS112C04EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04EVM, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109360/ads112c04evm-ads112c04evm

器件型号:ADS112C04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

大家好、我是来自韩国的 jun hyeob。  

我对 ADS112C04EVM 有一些疑问。  

我想使用2线 RTD 测量(3、4)。  

与 ads112c04数据表和 ADS112C04EVM 原理图相比、存在一些差异。

 

1) 1)在数据表的图75中、R (REF)存在于 R (F3)和 R (F4)之间、但 在 EVM 原理图中、我找不到它。  

2) 2)要使用 RTD 测量(使用电流)、我需要将 AIN3连接到 RTD、但在 EVM 原理图中没有连接。  

对于2)、我可以使用其他线路连接 AIN3和 RTD。  

因此、您是否有任何好的想法来解决这个问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过连接其他线路并进行一些焊接、我解决了上述问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息 Jun Hyeob!

    感谢您告知我们!