This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:外部基准<= AVDD -0.5V?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109805/ads131a02-external-reference-avdd--0-5v

器件型号:ADS131A02

大家好、团队、

如果电源电压= 5.2V 且 Vrefext = 5V、这违反了数据表中的最大 Vrefext 值、我们是否预计 INL 或 DNL 会下降?

或者、这会对寿命产生影响吗?  

我的客户对此进行了测试、他没有发现任何性能下降!

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    它不应影响器件的寿命、我们无法保证在这些条件下可以满足所有规格。