This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用 PGA 时的输入电压限制?

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110192/ads1261-input-voltage-limits-when-pga-is-being-used

器件型号:ADS1261

大家好

请参阅 ADS1261数据表、SBAS760C–2018年3月–2019年1月修订版。 公式5指出:

AVSS + 0.3V + VIN·(增益–1)/2·< VAINP 且 VAINN < AVDD–0.3V–VIN·(增益–1)/2

如果电压与 PGA 的 Voutp 相差约两个方向、则应小于 AVDD-0.3V、以便:

VAINP < AVDD–0.3V–VIN·(增益–1)/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    我可以看到这可能有点令人困惑、但公式5实际上所说的是、VAINP 和 VAINN 都需要满足该不等式的两侧。

    换言之,必须满足这两个条件:

    • AVSS + 0.3V + VIN ·(增益–1)/2 < VAINP  < AVDD–0.3V–VIN ·(增益–1)/2
    • AVSS + 0.3V + VIN ·(增益–1)/2 < VAINN  < AVDD–0.3V–VIN ·(增益–1)/2

    例如、您可以看到、当 G = 1时、不等式两侧的最后一个术语都变为0、您将得到:

    • AVSS + 0.3V < VAINP  < AVDD–0.3
    • AVSS + 0.3V <  VAINN  < AVDD–0.3

    这只是意味着、当 PGA 启用且增益= 1时、您的绝对输入信号必须与每个电源电压相差300mV。 假设 AVSS = 0V 且 AVDD = 5V、您可以在0.3V 至4.7V 之间的任一 PGA 输入上施加绝对电压、以保持在 PGA 线性工作范围内。 此外、在这种情况下、VAINP 或 VAINN 都可以是0.3V 或4.7V、这就是两个值必须满足不等式的两侧的原因。 当 VAINP > VAINN 时、您将测量正差分电压。 当 VAINP < VAINN 时、您将测量负差分电压。

    您可以查看 ADS1261设计计算器、以更直观地展示输入参数如何影响 PGA 共模范围: https://www.ti.com/lit/zip/sbac200

    布莱恩